选择网站:
English
搜索
Nexperia 移动通信系统解决方案


Nexperia 移动通信系统解决方案帮助客户以快速、成本效益高的方式在市场上推出 GSM/GPRS/EDGE/UMTS 多媒体电话。它不仅提供移动电话中 所有硬件与软件器件,还大幅缩短各种新移动电话的上市时间。


Nexperia 移动通信系统解决方案除了有效降低成本与风险,同时还可大幅提升多媒体效能,因此,在这个新兴市场上的领导者,包括 BirdCellon International大霸电子 (DBTEL)TCT/Alcatel海尔 (Haier)晨讯科技 (SIM Technology)三星 (Samsung)等都已采用 Nexperia 设计方法, 目前市场上已有超过两亿部移动电话采用 Nexperia 系统,且每十部 GSM/GPRS 手机中就有一部以上使用 Nexperia 解决方案。


基本的 Nexperia 移动通信系统架构易于扩展,可以帮您顺利开发出定制设计。选择恩智浦的产品,设计工程师可取得一系列领先的多媒体解决方案,包含从移动电视FM 收音机蓝牙无线 USB 等连线选择, 加上通过 Nexperia 移动通信伙伴计划,还可获取合作伙伴所提供的适合于 Nexperia 移动通信系统解决方案的技术,为设计工程师带来更多的多媒体功能选择,例如 MP3、Java、先进的语音识别、 MPEG、JPEG、多媒体讯息服务 (MMS) 等功能。


完整的软硬件参考设计

每个 Nexperia 移动通信系统解决方案都经过精心设计,结合了功能强大的内核硬件与成熟、经过验证的软件,并且通过极高端的验证与互通性测试 (IOT),这些完整的系统解决方案,从设计到量产的每个开发阶段,都拥有专属的本地客户支持。


下图为 Nexperia 移动通信系统解决方案产品概述,在我们的产品应用网页中移动 / 通信 / 便携部分的移动电话单元则提供各个 Nexperia 移动通信系统解决方案的详细产品信息。



恩智浦积极扩充 Nexperia 移动通信系统解决方案的产品阵容,同时拥有其他的设计,包括连线产品选择 (WLAN、蓝牙...等等)、3G (UMTS/TDSCDMA) 与先进智能型电话。

协议堆栈与应用软件

软件在系统解决方案中占有重要的地位,让设计者能够快速灵活地增加新的功能。协议堆栈中包含一个通过应用硬件互通性测试的可扩充人机接口 (MMI)。


我们在多种解决方案中加入单音干扰消除 (MIC, Mono Interference Cancellation)功能,它运用单天线干扰消除技术,可消除其它基站的噪音干扰,因此有效降低电话断讯情形、提升通话质量并提高 GPRS 的数据传输速率。


设计团队可以运用自己的软件或合作伙伴与恩智浦所提供的各种软件来建构基础系统,我们在软件设计上的专业能力可以满足目前与新兴应用的所有需求,包括移动电视、连线产品(蓝牙、WLAN、UMA 等)、FM 收音机、先进的语音识别、MP3、多媒体讯息服务 (MMS)、Java、JPEG、MPEG、蓝牙,以及其他更多的功能。

Nexperia 手机开发包

Nexperia 手机开发包可支持 Nexperia 移动电话系统解决方案,它是操作简便且功能强大的工具,包含开始使用 Nexperia 移动电话系统解决方案平台所需的所有要件。


我们与 ARM 共同开发这个工具包,其中包含领先业界的 ARM 工具,并使用流行的 Metrowerks Codewarrior 做为开发环境。目前该工具包已经开始供货,适合在标准的 Windows 电脑上运行,操作简便。我们具有自我导读学习包与整套完整的文件 (HTML 目录),为您提供各种参考数据。至于学习实际操作部份,恩智浦还定期提供许多训练课程。

全球化的专属支持

我们的客户不仅能取得相关技术,还可以就各种技术问题与我们的工程团队密切合作。以我们在无绳电话、移动通信、网络连接与基础设施上的领先地位,相信我们的工程团队能在最短的时间内帮助客户开发出适当的产品,此外,我们的软件工程师与移动通信专家也通过各种尖端的技术,为全球客户提供如同本地般的服务。


我们所提供的技术支持服务包括电话的开发、排错、故障树分析 (FTA) 准备与量产规划等,同时还提供多种我们精心规划的训练课程,此外通过我们既有的自制能力以及与全球 ODM 厂商的合作关系,为我们的产品提供最高的质量保证。


作为移动通信的全球领导者,我们提供全球化的专业支持网络,帮助我们的客户在移动通信市场上胜出。我们所提供的硬件内核器件都由我们自行开发,我们不仅拥有、控制、管理与维护各种软件区块,并且与知名软件设计公司保持稳固的合作关系。

显著的专业优势

十多年来,身为全球移动通信业界的领导厂商,我们凭藉着自行开发的技术与长期累积的专业知识,提供移动电话所需的所有器件。同时运用我们在电源管理、低功率制造技术与硅芯片集成等多种专业,我们的 Nexperia 移动通信系统能以较低成本带来较佳的效能。

  • Nexperia 解决方案顺利通过我们主要设备供应商的各种测试,稳定度也获得实际验证。
  • 目前市场上已有二亿部以上的手机采用 Nexperia 系统,遍及全球的客户都为他们的 GSM、GPRS、EDGE 以及 UMTS 手机选用 Nexperia 移动系统解决方案。
  • 基于 Nexperia 解决方案的手机可提供超过 250 小时的备用时间,以及三个小时以上的通话时间。
  • 我们的 GSM/GPRS/EDGE 解决方案完全通过互通性测试 (IOT),因此立即可用,还可缩短产品的上市时间。
  • 高集成度减少器件的使用数量与材料用量 (BOM),并缩小产品的尺寸。

跨越技术学习曲线
制造商借助 Nexperia 技术可快速推出各种低端、低成本的移动电话,以便尽快在新兴的、高成长的市场中获利。即使是移动通信市场中新崛起的客户,也能快速推出各种功能经过验证的高质量电话,大幅缩短技术学习曲线直接进入获利阶段。


节省时间并轻松取得宝贵的资源
移动通信市场上现有的厂商可以通过 Nexperia 快速进入高端的智能型电话设计,由于一开始各种基础功能便已设计完成并经过验证,因此制造商可以节省许多时间以及资源,让工程师直接专注于人机接口 (MMI)、复杂的多媒体功能以及有关人体工学与封装设计等更多视觉美感方面的问题。