NXP Semiconductors logo
选择网站:
English
Business News from NXP
November 20, 2006

恩智浦半导体和索尼计划成立合资公司开展非接触式 IC 业务


NFC 技术的首创者将面向非接触式交易联合开发安全芯片


恩智浦 (NXP) 半导体 (原飞利浦半导体) 和索尼公司宣布签署谅解备忘录,计划在 2007 年年中之前建立合资公司,以在全球范围内推动非接触式智能卡在手机中的应用。计划中的合资公司将负责安全芯片的规划、开发、生产及市场推广,这一芯片将同时包含 MIFARE® 和 FeliCa™ 操作系统和应用,以及其他非接触式智能卡操作系统和应用。


通过将这一安全芯片与 NFC 芯片相结合,可以为手机应用开发出通用的非接触式 IC 平台。这样,全球的移动设备制造商和服务提供商将可设计出兼容不同国家所部署的各种非接触式 IC 协议和操作系统的产品及服务。这样,消费者将可在一台设备上享受来自不同服务提供商的支付和交通票务等多种应用。


恩智浦半导体执行副总裁兼总经理 Marc de Jong 表示:“该合资公司标志着可共同操作的移动服务在技术平台方面的演进和地域上的扩展。在单芯片上集成 MIFARE 和 FeliCa 非接触式技术,为使用该技术的消费者及为全球市场开发新型应用的开发商带来了巨大的机会。不久,服务提供商将能够面向全球的终端用户推出具有重要意义的新型服务,无论客户身在何处,都能保证他们因享受到广泛的服务而心情愉快。”


索尼公司执行委员会成员兼高级副总裁大塚博正先生补充道:“借助于 FeliCa 技术,索尼已经建立了非接触式 IC 业务模型,从而可以在多应用、多手机和多运营商模式下部署手机钱包服务。新的合资公司将给全球的客户带来一种全新的生活方式,他们 只需将手机靠近终端即可获得各种服务,同时还将为索尼打造消费电子娱乐世界的远景做出贡献。”


NFC 结合了非接触式智能识别和互联两种技术,能够在移动设备、消费电子设备、PC 和智能设备间实现近距离无线通信。全球范围内的数次试验已经证明 NFC 颇受欢迎。由于该技术兼容 MIFARE、FeliCa 和 ISO14443 基础架构,因此手机也将用于钱包和交通票务应用。


MIFARE 是全球应用最广泛的非接触式智能卡技术,已部署约 12 亿片智能卡芯片和超过 700 万个读卡器模块。FeliCa IC 目前的交付量也已达到 1.7 亿片,其中 3,000 万是用于日本手机市场的 FeliCa 移动芯片。索尼正针对非接触式 IC 在手机中的应用开创一种独特的业务模式。除继续携手开发NFC技术外,恩智浦 和索尼还将继续基于各自的 MIFARE 和 FeliCa 技术平台分别开发芯片及应用。


关于恩智浦

恩智浦是飞利浦在 50 多年前创立的全球十强半导体公司。公司总部位于荷兰,在全球 20 个国家拥有 37000 名雇员。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为手机、个人媒体播放器、电视、机顶盒、智能识别应用、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于恩智浦的新闻请见 http://www.sony.net/


关于索尼公司

索尼公司是世界上民用 / 专业视听产品、游戏产品、通讯产品、关键设备和信息技术等领域的先导之一。它在音乐、影视、计算机娱乐以及在线业务方面的成就也使其成为全球领先的个人宽带娱乐公司。截止到 2006 年 3 月 31 日结束的 2005 财年中,公司的合并销售额达 630 亿美元左右。索尼全球网址:http://www.sony.net/


Mifare 是恩智浦半导体的注册商标。FeliCa 是索尼公司的注册商标。其他商标属于各自所有者所有。


前瞻性陈述

本新闻稿中可能包含有关恩智浦财务状况、运营与业务效果的前瞻性陈述,以及恩智浦关于这些内容的计划与目标。由于其本性,前瞻性陈述中包含风险和不确定性,因为它们涉及到一些事件,并且依赖于未来的环境,同时很多因素会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的表述与暗示。