NXP Semiconductors logo
选择网站:
English
Business News
April 04, 2007

恩智浦半导体公司为联想移动嬴得中国 EDGE 手机市场助一臂之力


联想移动采用恩智浦创新的 Nexperia 移动系统解决方案 5210


恩智浦半导体 (NXP Semiconductors,由飞利浦成立的独立半导体公司) 今天宣布,中国最大的手机制造商联想移动通信科技有限公司已采用恩智浦的 EDGE 解决方案来用于其中国第一款 EDGE 手机,并即将在中国投入批量生产。该款手机采用了恩智浦的 Nexperia 移动系统解决方案 5210,围绕消费者的最新要求而设计,能以较低的价格提供优化而实用的性能,有助于终端用户从 2.5G 过渡到 2.75G。联想移动将把这款手机推向一个拥有 4 亿用户的庞大潜在市场。


恩智浦的 Nexperia 移动系统解决方案 5210 是 EDGE 平台的第二代产品,该方案的 GSM/GPRS/EDGE 平台结合了能为多媒体提供最优化性能的软硬件设计,只需单处理器即可。这项突破将帮助联想移动加速其产品上市时间,推出更先进、更具成本效益,电源管理能力更强大的 EDGE 手机。


通过采用恩智浦的 EDGE 方案,联想移动将进一步巩固其市场定位,拓展高速率无线传输业务并全面满足客户的最新需求。联想移动通信科技有限公司产品部总经理赵宏表示:“中国移动手机市场正处于一个关键的增长阶段。联想移动之所以选择恩智浦的 EDGE 方案,是因为其出色技术已经过市场的广泛考验,并能够切实满足我们的需要,使我们能在最短的时间内向消费者推出成熟的高性能 EDGE 手机,我们期待这款手机在中国市场有很好的表现。”


恩智浦半导体中国区销售暨区域市场副总裁朱兆亮表示:“作为新科技的成功典范,联想的手机能够满足不同层次消费者的各种需求。而恩智浦的 Nexperia 移动系统解决方案 5210 是一个成熟而高效的方案,最适合被联想移动这样的大型手机制造商所选用。基于此前与大批量客户及供应商合作的成功经验,我们可以保证客户在短期内实现最新技术的应用,从而实现产品的更新换代,迎合市场的变化。”


自 2004 年第四季度量产以来,已有超过 2 亿 5 千万的 Nexperia 系统解决方案在全世界投入使用,同时,市场上超过 3 千万的 EDGE 手机是基于恩智浦 Nexperia 系统解决方案。


关于联想移动通信科技有限公司

联想移动通信科技有限公司 (以下简称联想移动) 是联想集团全资子公司,于 2002 年正式成立,是一家专门从事移动通信终端产品研发、生产、销售和服务的企业。联想移动总部设在中国福建厦门,在北京、上海、厦门分别设有研发和业务中心。联想移动秉承母公司联想集团“求实、进取、创新”的企业精神,致力于为用户提供全球领先技术、满足用户个性化需求,使用户在方寸之间尽享通信之乐。公司成立近 5 年来,市场份额持续增长,目前联想手机已经连续 16 个月保持中国市场整体第四,国产第一,凭借自主研发和强大渠道销售能力而成为中国手机产业的中坚力量。


关于恩智浦半导体

恩智浦是飞利浦在 50 多年前创立的全球十强半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球 20 多个国家拥有 37,000 名雇员,2006 年公布的销售额达 50 亿欧元。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为手机、个人媒体播放器、电视、机顶盒、智能识别应用、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于恩智浦的新闻请见 www.nxp.com


前瞻性陈述

本新闻稿中可能包含有关 NXP 财务状况、运营与业务效果的前瞻性陈述,以及 NXP 关于这些内容的计划与目标。由于其本性,前瞻性陈述中包含风险和不确定性,因为它们涉及到一些事件,并且依赖于未来的环境,同时很多因素会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的表述与暗示。