NXP Semiconductors logo
选择网站:
English
PRODUCT NEWS FROM NXP
May 07, 2007

恩智浦与 Kestrel Wireless 联手杜绝 DVD 零售中的偷窃行为


基于网络的 RFID 解决方案无需昂贵的安全措施,可增加分销途径,改善购物体验


恩智浦半导体 (NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司) 与 Kestrel Wireless 今天宣布将针对 DVD 供应链中的失窃问题,联手开发解决方案。该解决方案将结合恩智浦领先的 RFID 芯片技术及 Kestrel 的 RFA™ (Radio Frequency Activation,无线频率激活) 解决方案,可以使 DVD 在制造阶段失效,在销售点重新激活,这样,在供应链任何环节中的偷窃行为都将徒劳无益,进而杜绝偷窃现象。


恩智浦与 Kestrel 的 RFA/RFID 解决方案将首先应用于光盘媒体中,该方案也适用于 MP3 播放器、电子剃须刀、牙刷、平板电视、墨盒及闪存等所有消费类电子产品。


恩智浦与 Kestrel 基于网络的 RFID 解决方案为光盘媒体和消费电子的分销开辟了新的机遇,它无需昂贵的安全设备、限制性包装或展示柜,同时可为消费者打造更舒适的购物体验。其小型化包装不失为更环保的解决方案,例如以纸代替塑料。此外,还可以降低 DVD 及其它光盘媒体的成本,并减少退货问题。


恩智浦半导体智能识别产品高级副总裁兼总经理 Christophe Duverne 表示:“零售商和生产商 (甚至消费者间接地) 每年投入的防盗费用高达数亿美元,此次与 Kestrel 的合作有望明显大幅减少,甚至根除光盘媒体与消费电子在零售供应链中的失窃问题。RFID 技术促使商品生产、分销和销售环境大为改观,商品安全进入崭新的层面,可以刺激销售、降低总体成本,同时消费者可享受到更愉快的购物体验。”


谈到短期内该解决方案在光盘媒体中的应用,娱乐商会 (Entertainment Merchants Association,EMA) 总裁 Bo Andersen 代表 EMA 损失预防委员会表示:“我们对此类解决方案充满期待,DVD 与视频游戏的失窃现象多年来一直屡禁不止,每年都要耗费数百万美元。采用更环保、消费者友好型的包装,提供更大的货架空间改善光盘销售,以及降低退货成本,都是解决方案需要考虑的重要因素,这样才能实现各方共赢。”


为了尽可能减少对现有零售终端 (POS) 系统的破坏,尽可能让零售商受益,射频芯片将集成在消费品中,在销售终端由 RFA 增强型 RFID 读卡器激活。对芯片进行扫描时,其中的信息将发送到 Kestrel 的网络执行验证。若所有信息正确无误,网络会将启用码发送至芯片,激活产品。对于 DVD 之类光盘媒体的特殊应用,无需考虑光盘格式或播放设备,可利用光电膜来决定光盘可读或不可读。


Kestrel Wireless 总裁兼 CEO Paul Atkinson 先生表示:“恩智浦以领先、创新的 RFID 技术而享誉全球,我们很高兴能够与如此优秀的先锋企业并肩合作,为我们的解决方案开辟新的应用领域。我们相信,我们的解决方案不仅能够丰富消费者的购物体验,通过降低光盘产品的安全成本,制造商、零售商和消费者都将受益菲浅。”


根据恩智浦与 Kestrel 达成的协议,双方还将通过一系列实验项目,继续针对基于 RFA/RFID 的产品开发广泛的应用。


关于恩智浦半导体

恩智浦是飞利浦在 50 多年前创立的全球十强半导体公司。公司总部位于荷兰,在全球 20 多个国家拥有 37,000 名雇员,2006 年销售额约 50 亿欧元。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为手机、个人媒体播放器、电视、机顶盒、智能识别应用、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于恩智浦的新闻请见 www.nxp.com


关于Kestrel Wireless

Kestrel Wireless是基于网络的服务供应商,为零售商和生产商提供商业解决方案和技术。Kestrel的RFA专利技术能够使产品在制造时失效,并在销售点激活,可从根本上杜绝偷窃行为,并有助于改善供应链管理,包括实现更高效的退货程序,及提供“绿色”包装选择。Kestrel的解决方案每年可为生产商、零售商和消费者节省数十亿美元的成本。公司网站: www.kestrelwireless.com