选择网站:
English
搜索
News
August 28, 2007

恩智浦 NFC 技术为明基 T80 手机注入活力


明基全系列 NFC 手机选择恩智浦芯片解决方案


由飞利浦成立的独立半导体公司恩智浦半导体 (NXP Semiconductors) 日前宣布明基选择其安全智能卡和近距离无线通信 (NFC) 芯片解决方案,用于将于年底前上市的首款商用 NFC 手机 T80。明基全系列新型 NFC 手机都将采用恩智浦提供的 NFC 解决方案。


明基 T80 手机是全球第一款将 NFC 应用存储在 SD 记忆卡中的手机。microSD 卡中的电子钱包、公交票务和安全性等各种 NFC 应用都将存储在恩智浦高度安全的嵌入式 SmartMX 芯片中。对于服务提供商而言,将 NFC 应用存储在 SD 记忆卡中有助于在单个集成设备中存储多种应用。消费者则可取出 microSD 卡,在其他 NFC 手机上重新启用,从而享受到极大的便利性。


明基 T80 手机将集成恩智浦的 PN532 NFC 芯片,搭载恩智浦最新的中间件,使其成为市场上第一款符合 NFC 论坛最新规范的手机。新型中间件不但提升了 NFC 设备之间的互联性能,而且能够实现与现有非接触式基础设施的无缝互通。


明基产品业务管理团队经理戴书郎先生表示:“从台湾手机用户和服务提供商对我们即将推出 NFC 手机的初步反应来看,我们对这款手机的前途表示乐观。在我们以明基 T80 为开端,致力于将首批 NFC 手机圆满推向市场的过程中,恩智浦始终是我们至关重要的合作伙伴。NFC 试验在台湾获得的巨大成功所产生的公交、手机银行和支付服务等需求使我们倍受鼓舞。同时,我们也期待与主要行业伙伴继续展开合作,给 NFC 用户带来最佳使用体验。”


恩智浦半导体 NFC 全球业务开发经理 Steffen Steinmeier 先生表示:“随着明基加入其他主要手机厂商的行列全力支持 NFC 技术,明基 T80 手机的隆重商用必将成为业界又一里程碑。在与明基的密切合作中,我们欣喜地发现明基新款 NFC 手机具有广泛功能及创新架构。作为 NFC 技术的发起者之一和 NFC 论坛的创始成员,恩智浦非常高兴地看到,NFC 技术在亚太地区不断得到采用并得到标准的支持,发展势头良好。”


得益于 microSD 卡中集成的非接触式功能,乘客可在台北的公交系统中通过明基 NFC 手机轻松实现电子票务和支付功能。其他应用包括电子钱包服务和个人安全系统的访问控制。本周,恩智浦将在柏林的 IFA 2007 消费电子展上演示计划于年底之前上市的明基 T80 手机。


明基 T80 采用了 NXP PN532 芯片及市场上符合 NFC 论坛最新规范的首个软件模块。NFC 论坛参考部署 (FRI) 使 NFC 读卡器 / 写入路径完全符合 NFC 论坛标签类型和数据交换格式规范。T80 还支持等对等模式和卡仿真,因而能够实现手机支付、电子票务和公交支付等功能。此外,其中间件还具有自动设备探测、登录和通知功能,从而简化了与任何NFC技术的安全连接。


关于明基公司

明基有限公司是业内领先的网络数码时尚设备供应商,公司业务涉及多个领域,在移动通信、视频显示和网络融合技术等领域拥有强大的竞争实力。明基本着 “Enjoyment Matters” 的品牌承诺,其产品及整合技术横跨多个平台,无论是广度还是深度都达到了无可比拟的程度,产品包括投影仪、笔记本计算机、液晶显示器、液晶电视、数码相机、手机和计算机外设。明基公司 2006 年总收入超过 62 亿美元。*1


*1 指品牌和制造业务的收入总和。


关于恩智浦半导体

恩智浦是飞利浦在 50 多年前创立的全球十强半导体公司。公司总部位于荷兰,在全球 20 多个国家拥有 37,000 名雇员,2006 年销售额约 50 亿欧元。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为手机、个人媒体播放器、电视、机顶盒、智能识别应用、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于恩智浦的新闻请见 www.nxp.com