恩智浦SmartMX IC以出色性能获得MasterCard® PayPass™认证
由奥地利卡公司研发的基于SmartMX的非接触银行支付解决方案达到了行业领先的交易性能——下一代SmartMX速度提升35%
中国,上海,2008年12月2日--恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司)今天宣布其非接触银行芯片--SmartMX P5CD012应用到奥地利卡公司的银行卡中(半天线尺寸),该芯片具有行业标竿385毫秒的交易速度,并已得到MasterCard®(以下简称万事达卡)PayPassTM认证。这项解决方案将确保发卡商和银行机构为消费者提供快速、安全的支付卡并让消费者享受最佳的非接触支付体验--取代现金并减少排队等待。
为实现更短的支付处理时间,恩智浦采用了最新的双界面SmartMX P5CD016产品线,其处理非接触交易的时间比市场同类产品快35%。
万事达卡全球芯片集团负责人Toni Merschen认为:"交易速度是非接触支付应用成功至关重要的因素,其旨在增强持卡者在时间紧迫和大量小额消费时的便捷使用。因此我们非常高兴的看到由恩智浦和奥地利卡公司提供的万事达PayPass卡所表现出来的杰出性能。"
恩智浦半导体银行业务总经理Günter Schlatte说:"恩智浦长期关注于提升我们技术的性能和安全性,以支持在全球各个地区新兴的先进的非接触应用。取得万事达卡PayPass认证的成果是一种有力的认可,即恩智浦的银行业产品在今天广泛的非接触芯片中的领导地位。我们自豪的推出下一代SmartMX产品,凭借更强的安全性它将进一步提速非接触支付的性能表现,并设定新的行业标准。"
恩智浦的SmartMX IC产品线致力于满足领先的银行业应用需求,即增强安全性和灵活性,更多的数据和更快的传输速率。双界面EMV兼容芯片提供EAL5+ 级 Common Criteria认证以确保支付卡实现最高的安全需求。最新的P5CD016充分兼容以往的SmartMX产品线(P5CD012),在增加更快的CPU和优化密码处理器FameX能耗的同时保留了现有IC平台。可以让用户在现有的设计平台上轻松的应用最新的SmartMX芯片,而无需在的操作系统中进行更大的调整。
支付市场已经呈现出对多重应用卡需求的增长,其可被用作EMV兼容接触或非接触支付以及其它应用,例如公共交通、活动票务、电子钱包或客户关系管理。银行机构越来越需要针对不同客户和目标群体的不同卡片。P5CD016产品线为定制化卡产品-特定功能和异形卡提供了一个灵活的平台。
新款SmartMX也是第一款具备Secure FetchTM技术的智能卡控制器,该技术显著提升了芯片的硬件安全性。这种源于恩智浦的独特安全技术,可以防止光分析及探针攻击(也就是故障攻击),因此可以更方便的为用户开发具有更高安全性的软件应用。
恩智浦新款SmartMX P5CD016技术特点:
- - EMV兼容双界面芯片
- - 低功耗的智能卡处理器,具有比同类产品快达35% 的非接触应用执行速度.
- - 最佳的计算能力,双倍的CPU处理速度
- - SecureFetchTM 防故障攻击(包括光攻击)技术
- - 16K,40K以及 80K 版本的EEPROM
- - 高速度 3DES 协处理器(并行64bit)
- - 高速度 AES 协处理器(并行128bit)
- - PKI (RSA, ECC) 协处理器 FameX (4096 bits)
上市时间:
恩智浦SmartMX P5CD016的工程样品现已开始提供。
关于恩智浦半导体
恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过20个国家拥有31,000名员工,2007年公司营业额达到63亿美元(包括手机及个人移动通信业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其他广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com
关于万事达卡欧洲
万事达卡欧洲是负责管理万事达卡全球业务在欧洲的实体组织。总部位于比利时的滑铁卢,万事达应用于欧洲51个国家,分为三个客户区域,包括一体化的单一欧元支付区和欧洲的成熟市场以及发展中市场,其地域延伸至俄罗斯东部边界。通过其当地办公室的网络,万事达卡可以了解和满足遍及欧洲的来自不同类型市场的多样客户需求,确保用户用以他们自己的语言和自己的方式开展业务。
通过万事达卡全球,万事达卡欧洲为其欧洲用户和消费者提供遍及全球的领先支付服务的使用。万事达卡通过在金融机构、商业、持卡者和贸易商中间提供关键的经济链接来倡导全球商业。作为支付加盟、处理中心及顾问服务,万事达卡开发并推广支付解决方案,每年处理超过180亿笔支付交易,并为银行客户和商户提供业界领先的分析和咨询服务。万事达卡旗下卡片品牌,包括MasterCard®、Maestro®及Cirrus®为210个国家及地区的消费者和企业提供服务。有关万事达卡的更多资料,请查阅网站www.mastercard.com
奥地利卡公司:
奥地利卡公司是一家位于奥地利和东欧的领先的卡和个性化服务供应商。公司是希腊Inform Lykos Group的一员,为银行、零售组织以及政府机构的卡供给、账单打印和商业服务外包提供创新的端到端解决方案。产品涵盖针对安全支付和智能识别的塑料卡(附带或者不附带我们的芯片)。公司已经开发了其自有的ACOS®芯片操作系统和应用范围。生产设备和服务部门位于维也纳、雅典和布加勒斯特。
-完-
前瞻性说明
本新闻稿中可能包含有关恩智浦财务状况、运营与业务效果的前瞻性陈述,以及恩智浦关于这些内容的计划与目标。由于其本性,前瞻性陈述中包含风险和不确定性,因为它们涉及到一些事件,并且依赖于未来的环境,同时很多因素会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的表述与暗示。
若需获得更多信息,请接洽:
|
王非 |
徐晶晶 |
|
恩智浦半导体 |
科闻100公共关系 |
|
电话:+86-10-8520 8307 |
电话:+86-21-6426 3989 转 216 |
|
传真:+86-10-8520 8522 |
传真:+86-21-6426 3986 |
|
电子邮件:fei.wang@nxp.com |