NXP Semiconductors logo
选择网站:
English
Product news
May 11, 2009

恩智浦推出世界首款行业标准NFC芯片


恩智浦PN544控制器将推动近距离无线通信在全球的普及,揭开非接触式移动服务创新新纪元


 

中国上海,2009512 - 恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦成立的独立半导体公司),今日公布世界首款真正达到行业标准的近距离无线通信(NFC)控制器,为手机制造商和移动运营商提供完全兼容的平台,用以推出下一代NFC设备和服务。恩智浦新的PN544芯片基于欧洲电信标准协会(ETSI)制定的最新NFC规范,将能带给手机用户一系列新的非接触式应用,如移动支付、交通和大型活动票务以及直接从手机SIM(用户识别模块)卡进行数据共享等,从而改善用户的在途体验。

 

GSM协会移动支付高级总监Nav Bains表示:"2008年GSM协会即呼吁全功能NFC,其中也包括即将于2009年年中投入使用的标准化SWP协议。因此,GSM协会非常欢迎恩智浦推出这款完全符合标准的NFC产品。"

 

ABI Research近距离无线技术首席分析师Jonathan Collins表示:"基于SIM卡的标准化NFC芯片组为手机制造商、移动运营商、银行、交通运营商和许多其它业者提供了NFC开发平台,从而为NFC应用奠定了坚实的基础。同时,标准化进程能帮助其它组织调整业务以支持移动非接触式服务,进一步促进市场成长。"

 

凭借其在NFC技术领域的领导低位,恩智浦同时推出了基于PN544的解决方案,该方案完全兼容现已发布的所有通过单线协议(SWP) 连接SIM卡和主机控制器接口(HCI)的NFC规范。此外,恩智浦与Gemalto、Oberthur Technologies和Giesecke & Devrient等领先SIM卡制造商密切合作,以确保包括MIFARE技术在内的SWP接口的互通。新NFC控制器完全向后兼容,并能与世界各地现有用于支付和票务的非接触式基础设施互通。

 

恩智浦半导体近距离无线通信总经理Chris Feige表示:"恩智浦联合研发NFC的初衷就是要使手机成为消费者生活的中心,这款最新NFC芯片的发布无疑使我们向这一目标迈进了一大步。这一解决方案是我们与NFC移动生态圈中的所有主要业者进行广泛对话的成果,它将帮助移动运营商、银行、零售商和服务提供商开发新的服务,以实现业务多样化,从而为终端用户带来更多切实利益。"

 

为了满足不同手机制造商的需求,PN544支持用以确保NFC交易安全性的三种主要架构:安全模位于SIM卡(UICC)中的架构、安全模块位于uSD卡(TF卡)中的架构,以及安全模块位于直接集成在手机中的架构。(这里的直接集成手机的架构是指PN544加上NXP的Smart MX 安全模块并实现pin to pin兼容其他安全架构方案)。

 

恩智浦与索尼公司于2002年共同发明NFC技术,并于2004年共同创立NFC论坛,以推动业界所有利益相关方之间的合作及NFC技术标准化进程。恩智浦在ABI Research 2007年度和2008年度的非接触式IC供应商排名中位居第一,是手机、基础设施、PC和外设用NFC解决方案的全球领军企业,其解决方案已在全球约200个NFC试用和标志性商业部署项目中得到实地验证。

 

PN544的其它主要优势包括:

  • 小尺寸,便于进行尺寸优化
  • 低功耗优化
  • 电池关闭及低电量工作模式
  • 主机基带支持MIFARE 1K/4K读写功能
  • 可选模块式、通用、与平台无关的软件堆栈
  • 优化天线设计,提供同类最佳的RF性能
  • 恩智浦将提供有资质保证的设计支持以缩短集成时间

 

目前,恩智浦正在为多家主要手机制造商提供PN544样片,预计在2009年第三季度将大规模出货,届时有望推出第一款支持NFC的商用手机。

 

点击此处询更多32位MCU适选方案:http://www.nxp.com/experience_MCUoptions/

 

关于恩智浦

恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过30个国家拥有约28,000名员工,2008年公司营业额达到54亿美元(包括手机及个人移动通信业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com

--

 

前瞻性陈述

本新闻稿中可能包含有关恩智浦半导体财务状况、营运与业务成效的前瞻性陈述,以及恩智浦半导体关于这些内容的计划与目标。由于其特性,前瞻性陈述中将包含风险和不确定性,因其涉及到一些事件, 并且依赖未来的环境,同时很多因素也会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的论述与暗示。

 

若需获得更多信息,请接洽:

 

王非

徐晶晶

恩智浦半导体

科闻100公共关系

电话:+86-10-8520 8307 

电话:+86-21-6426 3989 转 216

传真:+86-10-8520 8522

传真:+86-21-6426 3986

电子邮件:fei.wang@nxp.com

电子邮件:kitty.xu@text100.com.cn