恩智浦推出世界首款半高迷你卡(half-mini)三模PC TV全球接收调谐器
恩智浦最新SAA7231半高迷你卡调谐器提供空前广泛的全球电视节目观赏体验,同时支持使用Windows 7的个人电脑
中国,上海,2009年5月27日讯 - 恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创立的独立半导体公司)今日推出世界首款低功耗、大小仅为标准迷你卡一半的三模PC TV调谐器,此举将使消费者能够广泛收看全球电视节目,获得更好的观赏体验。新的集成式单芯片解决方案--恩智浦SAA7231不仅能同时解码和捕捉模拟与数字电视广播信号,而且整合了先进的电源管理技术,同时兼容Quad-Pulse遥控标准,支持Windows 7。
恩智浦SAA7231支持模拟/DVB-T/ATSC或模拟/DVB-T/DMBT-H接收组合,将使北美、欧洲和亚洲的消费者均能直接通过笔记本电脑欣赏更高清晰度的电视内容。为满足用户需求,改进功能并延长电池续航时间,恩智浦SAA7231采用半高迷你卡设计,尺寸更小,功耗更低,用户将能在台式电脑和笔记本电脑上长时间观看和录制电视节目。
微软公司电子家庭媒体中心电视小组高级项目经理Tony Mangefeste表示:"Windows 7的设计意图就是要尊重用户的优先目标和最大利益,更加快捷、方便地执行日常任务,哪怕是要求最为苛刻的多媒体应用程序。恩智浦新款SAA7231调谐器将使用户能在运行Windows 7的电脑上获得美妙的观赏体验。"
恩智浦半导体PC系统总经理Bert van de Wakker表示:"现在,世界各地的媒体爱好者纷纷寻求超越家庭电视的娱乐体验,希望能够随心所欲地在任何地方观看各种内容。恩智浦致力于帮助人们获得最佳观赏体验。我们的新PCTV平台SAA7231将最强大的内容访问能力与最低功耗特性结合在一起,娱乐爱好者将能在笔记本电脑上观看自己喜爱的、画质精彩绝伦的节目,同时不必担心电池电量是否够用。"
混合(基于SAA7231)PC TV接收与捕捉设备含有用于Windows 7中的Windows Media Center的全部红外遥控功能,兼容RC6和Quad Pulse两种标准,为运行Windows 7的个人计算机提供了理想的基础。恩智浦SAA7231还具有其它功能,包括通过2D降噪改善视频、颜色解码、FM收音机接收和VBI数据捕捉等,所有这些功能合力创造出前所未有的视听体验。
SAA7231可接受最多三个RF调谐器(DVB-T、DVB-S和模拟电视)提供的IF信号,并可同时解码和捕捉任意两种广播流信号。除电视调谐器信号外,SAA7231还能处理模拟基带音频/视频信号,如立体声、CVBS、S-video和YPbPr/RGB等。对于成本敏感或空间受限的应用,该解决方案能让DVB-T和模拟电视接收共用一个调谐器,同一时间只启用一种系统。微软公司用于Windows 7、Windows Vista和Windows XP的BDA设备驱动程序包支持恩智浦SAA7231。
关于恩智浦半导体
恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过30个国家拥有28,000名员工,2008年公司营业额达到54亿美元(包括手机及个人行动通讯业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感官体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com。
-完-
前瞻性说明
本新闻稿中可能包含有关恩智浦半导体财务状况、营运与业务成效的前瞻性陈述,以及恩智浦半导体关于这些内容的计划与目标。由于其特性,前瞻性陈述中将包含风险和不确定性,因其涉及到一些事件, 并且依赖未来的环境,同时很多因素也会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的论述与暗示。
若需获得更多信息,请接洽:
|
陈劼 |
曹凌 |
|
恩智浦半导体 |
科闻100公共关系 |
|
电话:+86-21-22055883 |
电话:+86-21-64263989 转 239 |
|
传真:+86-21-22052804 |
传真:+86-21-64263986 |
|
电子邮件:jannet.chen@nxp.com |