洛杉矶大都会交通局票务系统选用恩智浦Plus微控制器IC
非接触式TAP卡具备一流的安全性和简便的升级功能
中国上海,2009年6月3日讯 - 恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦成立的独立半导体公司)今日宣布,洛杉矶大都会交通局 (LA Metro) 成为全球首家将恩智浦 Plus非接触式技术运用于自动售检票基础设施的交通运营机构。原先即基于MIFARE Classic技术的LA Metro系统目前正在对交通出入通行卡(简称TAP卡)进行升级,升级后的TAP卡将包含Plus微控制器智能卡IC。洛杉矶大都会交通局每年运载泛洛杉矶地区*约4.8亿次乘客,乘客不仅能享受"一触即通"的便捷交通体验,还可享受由Plus CPU技术提供的具有高级芯片安全性能的非接触式票务系统。
洛杉矶大都会交通局副执行官Jane Matsumoto表示:"洛杉矶大都会交通局的首要目标是通过简便易用、安全可靠的尖端非接触式技术,为轨道交通乘客带来轻松便利的出行体验。确保安全是我们对系统的关键要求,而恩智浦的Plus CPU卡芯片经证明可以满足我们对安全功能和出色扩展能力的所有需求。借助Plus CPU卡芯片,洛杉矶大都会交通局所部署的交通票务系统不仅可以为乘客提供非凡便利,还能预见未来的系统安全要求。"
恩智浦市场领先的非接触式系列技术被广泛应用于世界各地的交通网络和门禁管理领域。Plus CPU卡芯片是该系列的最新成果,可达到业内最高的性能和安全标准,包括128位高级加密标准 (AES) 密码,还可以从现有MIFARE Classic基础设施实现轻松迁移。
恩智浦半导体自动收费系统总经理Henri Ardevol表示:"能与洛杉矶大都会交通局开展合作,为世界上人口最多的城市之一提供服务,充分证明了恩智浦正在以高标准为市场带来领先的非接触式解决方案。除了可与现有MIFARE系统后向兼容外,Plus CPU 卡芯片 还采用开放标准加密技术,相关解决方案极具成本效益,且能满足公共交通的需求。"
由于Plus CPU 支持新卡预发、新旧卡共用以及基于软件的基础设施更新,因此在制定迁移计划时更加轻松。升级
*http://www.metro.net/news_info/ridership_avg.htm#systemwideridership
系统基础设施之后,服务运营机构能够现场将基于Plus CPU技术的卡片轻松切换到一个更高的安全级别,而无需作废旧卡或重发新卡。
Plus CPU非接触式技术包含多项附加的安全和保密功能,将这些功能有效运用于基础设施,系统即可阻止非法身份识别或个人信息跟踪等行为。Plus CPU旨在获得通用标准EAL 4+认证,加入恩智浦DESFire和SmartMX等领先的非接触式技术系列,为自动售检票、门禁管理、电子政务和银行市场提供了卓越的性能和一流的性能与安全表现。
上市时间:
Plus 智能卡IC将于2009年年中开始量产。
关于恩智浦
恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过30个国家拥有约28,000名员工,2008年公司营业额达到54亿美元(包括手机及个人移动通信业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com。
-完-
前瞻性陈述
本新闻稿中可能包含有关恩智浦半导体财务状况、营运与业务成效的前瞻性陈述,以及恩智浦半导体关于这些内容的计划与目标。由于其特性,前瞻性陈述中将包含风险和不确定性,因其涉及到一些事件, 并且依赖未来的环境,同时很多因素也会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的论述与暗示。
若需获得更多信息,请接洽:
|
王非 |
徐晶晶 |
|
恩智浦半导体 |
科闻100公共关系 |
|
电话:+86-10-8520 8307 |
电话:+86-21-6426 3989 转 216 |
|
传真:+86-10-8520 8522 |
传真:+86-21-6426 3986 |
|
电子邮件:fei.wang@nxp.com |