NXP Semiconductors logo
选择网站:
English
Product news
June 08, 2009

恩智浦新一代硅锗碳BiCMOS QUBIC4技术促进射频创新


恩智浦QUBiC4X技术开创连接射频设备新纪元


 

中国上海2009611日讯 - 恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦成立的独立半导体公司),近日推出业界领先的QUBIC4 BiCMOS硅技术,巩固了其在射频领域的领导地位,实现在高频率上提供更优的性能和更高集成度的同时,为客户带来成本优势。恩智浦承诺将进一步加大对QUBIC4 BiCMOS技术的投入,使未来的射频(RF)产品,如手机和通信基础设施设备所用的低噪声放大器、中功率放大器和LO发生器等,能够具有更强的性能特性。

 

恩智浦创新的硅锗碳工艺,可使客户在器件中集成更多功能,同时进一步降低成本,减小占用空间。出类拔萃的QUBIC4技术具有最出色的低噪声性能和大量可用IP,从而加快硅器件对砷化镓器件的替换,在所有双向数据传输系统中提供更大的带宽,提高语音、图像和数据信号的清晰度,使客户满意;特别是在GPS、无线基站、电子计量等领域,恩智浦的QUBIC4技术有助于加快GPS系统的卫星跟踪和定位,改善基站性能,实现电子计量产品的普及,同时推动WLAN、卫星和微波无线电应用。

 

Gartner公司研发副总裁Stan Bruederle表示:"世界已走向无线时代。无论是在户内还是在户外,客户无时不刻在与越来越多的移动设备打交道,以享受激动人心的新式应用和娱乐。但是,随着越来越多的数据涌入这些设备,设备本身对于其性能和频率的束缚也被推至极限。现在,半导体工业已把射频集成度和性能推进到了一个前所未有的水平,确保设备制造商能够抓住新兴应用市场,而使消费者拥有功能更完善的移动设备。"

 

恩智浦同时也可提供QUBIC4的ASIC服务。结合我们丰富的射频和微波设计经验、大量的IP、先进的低成本射频封装技术,以及自有的晶元工厂,我们能为客户提供质量可靠的批量生产能力。

 

恩智浦半导体模拟混合信号产品部副总裁John Croteau表示:"客户需求推动射频市场发展,其很大程度有赖于大规模生产的成本结构。QUBIC4技术虽然以硅技术为基础,但却具有砷化镓技术的性能,能够提供更强性能、更高集成度、更具成本优势的解决方案,同时能够确保出色的信号质量。此举完美展示恩智浦致力于推出新一代高性能射频技术,以支持新的移动连接设备的承诺。"

 

恩智浦硅锗碳 BiCMOS QUBiC4技术在发展过程中产生了三种版本:

●QUBiC4+:以硅技术为基础,非常适合5 GHz及以下频率的应用,以及中功率放大。

●QUBiC4X:第一代硅锗碳技术,非常适合频率在30 GHz及以下的应用,以及GPS等超低噪声应用。

●QUBiC4Xi:最新的硅锗碳技术,改善了Ft (> 200 GHz),噪声系数更低,非常适合VSAT和雷达等频率在30 GHz以上的应用。

 

有关恩智浦基于硅锗碳 BiCMOS QUBiC4技术的射频解决方案的更多信息,请访问: http://www.nxp.com/campaigns/experience_rfsmallsignal/

 

关于恩智浦半导体

恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过30个国家拥有28,000名员工,2008年公司营业额达到54亿美元(包括手机及个人行动通讯业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感官体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com

--

  

前瞻性说明

本新闻稿中可能包含有关恩智浦半导体财务状况、营运与业务成效的前瞻性陈述,以及恩智浦半导体关于这些内容的计划与目标。由于其特性,前瞻性陈述中将包含风险和不确定性,因其涉及到一些事件, 并且依赖未来的环境,同时很多因素也会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的论述与暗示。

 

若需获得更多信息,请接洽:   

 

陈劼

曹凌

恩智浦半导体

科闻100公共关系

电话:+86-21-22055883

电话:+86-21-64263989 转 239

传真:+86-21-22052804

传真:+86-21-64263986

电子邮件:jannet.chen@nxp.com

电子邮件:ling.cao@text100.com.cn