NXP Semiconductors logo
选择网站:
English
Technology news
July 07, 2009

恩智浦与西门子合作推进医药RFID创新


恩智浦独有的应用与系统中心提供符合第二代高频RFID标准的系统技术


 

中国上海,200977--恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创立的独立半导体公司)今日宣布与西门子公司合作开展一个基于RFID的医药供应链项目,以提高从制造到零售的整个流程效率。恩智浦应用与系统中心(简称ASC,原RFID参考设计中心)提供了实景条件来评估并优化RFID应用,西门子IT解决方案和服务团队利用该设施创建了定制型RFID系统,确保整个供应链都能实现高精度读取。

 

该项目的重点是基于集成在医药产品标签中的恩智浦ICODE高频(HF) RFID技术创建一个支持最新版HF Gen2标准的系统,该标准目前正在接受EPCglobal的最后审核。此次部署的目标是以批量方式精确、快捷地读取数百个贴有标签的包装盒,使制造商在供应链的所有环节上都能对库存情况了如指掌。藉由先进的高速防冲突概念和对系统的整体优化,恩智浦ASC协助西门子IT解决方案和服务团队实现了业界领先的HF读取精度。

 

西门子IT解决方案和服务集团SCM/RFID首席顾问Matthias Bruckschen先生表示:"我们选中恩智浦作为我们创新型RFID医药项目的芯片供应商。在项目规划阶段,恩智浦就通过其极为先进的ASC为我们提供了优质服务。该中心为我们的工程师提供了强有力的支持,使我们能评估并调整HF RFID标签的设计工作。通过模拟读卡器与样品之间的交互过程,我们获得了第一手的定性结果,并能相应地校准我们的解决方案。由于有了恩智浦ASC所给予的大力支持,我们大大节省了开发时间,我们期待恩智浦与西门子IT解决方案和服务集团未来能够再度携手合作。"

 

ASC位于奥地利格拉茨市附近,其创设宗旨是推动RFID技术的广泛应用。恩智浦ASC的工程师团队可以帮助系统工程师解决常见问题,并为RFID项目的开发工作提供支持。此外,该中心还能用来建立和测试全部环节的供应链情景,以评估RFID系统的稳定性,从而有助于开发可立即商用的解决方案并缩短开发时间。

 

恩智浦RFID营销总监Dirk Morgenroth先生表示:"恩智浦成立ASC的目的是创造一个良好的环境,通过对RFID系统的所有要素展开系统化的分析、测试和验证来推动RFID乃至全行业研究工作的进步。我们非常高兴能够向西门子IT解决方案和服务集团提供一个面向未来的、支持HF Gen2解决方案标准的RFID系统方案,帮助他们优化医药供应链管理方案。"

 

对于想要在业务中集成RFID解决方案的最终客户而言,他们所需要的是具备高级商务智能的全集成式成套解决方案。借助恩智浦的系统级方法和领先的RFID技术,系统集成商能够设计并构建可立即商用的解决方案,同时降低技术复杂度。 

 

关于恩智浦

恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过30个国家拥有约28,000名员工,2008年公司营业额达到54亿美元(包括手机及个人移动通信业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com

 

前瞻性陈述

本新闻稿中可能包含有关恩智浦半导体财务状况、营运与业务成效的前瞻性陈述,以及恩智浦半导体关于这些内容的计划与目标。由于其特性,前瞻性陈述中将包含风险和不确定性,因其涉及到一些事件, 并且依赖未来的环境,同时很多因素也会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的论述与暗示。

 

--

 

若需获得更多信息,请接洽:

 

王非

高奕兰

恩智浦半导体

科闻100公共关系

电话:+86-10-8520 8307 

电话:+86-021-6426 3989转229

传真:+86-10-8520 8522

传真:+86-21-6426 3986

电子邮件:fei.wang@nxp.com

电子邮件:elaine.gao@text100.com.cn