恩智浦推出业界首个全集成45纳米SoC平台,为主流HD DVR和机顶盒赋予独一无二的工作性能
恩智浦PNX847x/8x/9x SoC系列在功效、媒体导航丰富性和在线网络内容解码方面性能卓越,大大减低成本
中国上海,2009年9月7日--恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天推出了新款高度集成的片上系统(SoC)产品系列,为全球卫星电视、有线电视和IPTV网络使用的主流硬盘数字录像机(HD DVR)和机顶盒平台提供一整套高性能解决方案。作为全球首个内置多频道广播接收器的全集成45纳米机顶盒SoC平台,恩智浦PNX847x/8x/9x提供先进的广播解码、媒体处理和图形生成技术。该综合功能集通过系统优化,大幅降低生产商的材料成本和功耗,同时以高清画质提升家庭娱乐体验。
继研发出业界首个45纳米数字电视平台之后,恩智浦又推出全球首个内置多频道广播接收器的45纳米机顶盒SoC解决方案,巩固了其在产品创新方面的领先地位。恩智浦此次新推出的STB SoC家族型号齐全,适用于各种运营商网络类型,例如,PNX849x用于卫星机顶盒、PNX848x用于有线电视机顶盒、PNX847x用于电信和OTT在线点播(VOD)解决方案。
恩智浦半导体家用产品事业部执行副总裁兼总经理Christos Lagomichos先生表示:"数字家用产品正在发生令人兴奋的变化,曾经只限高端产品使用的先进技术现在也走近了主流用户。新款恩智浦片上系统家族助力运营商和制造商从最激动人心的市场趋势中获利,例如个性化多屏服务,并确保了丰富的媒体导航体、与卓越的多媒体和网络电视体验。此外,45纳米创新技术还大大提高了电源功效,有利于提前达到新兴的行业标准。"
PNX847x/8x/9x SoC家族使用专为最大化能效而设计的创新电源管理架构,帮助STB符合"能源之星"(EnergyStar)和《欧盟委员会行为准则》((EC CoC))的最新规范。恩智浦PNX847x/8x/9x产品系列搭载有专门协调整个系统电源管理的片上微控制器,灵活度高,可实现基于使用情况的机会型功率优化,以及STB整个系统的待机功率低于1瓦的超低功率待机模式。
恩智浦PNX847x/8x/9x还采用了Imagination Technologies公司的POWERVR 3D图形处理器(GPU),提供先进的编程导航用户界面、游戏和其他3D内容。POWERVR 图形处理器提供了一个经验证的成熟3D硬件平台,与OpenGL 2.0兼容,由众多工具、软件和3D内容开发商组合的生态系统提供支持。
PNX847x/8x/9x基于功率强大的1250DMIPS ARM Cortex-A9超标量应用CPU架构,因此,无论是处理家庭网络多区域的加密DVR视频流,还是快速运行基于Java技术的机顶盒中间件引擎,均游刃有余,尽显卓越性能。ARM Cortex-A9 CPU网络软件技术生态系统综合了众多硬件和基于DSP的内容解码资源,为基于Adobe Flash和网络浏览器技术的用户界面环境提供行业领先的工作性能。针对不同内容格式解码的专用硬件加上针对Java描述语言和Flash组件的ARM架构优化,确保PNX847x/8x/9x产品系列能够为在线点播和其他网络内容传递提供快速、稳健的用户体验。
此外,片上系统还采用了恩智浦行业领先的数字电视技术创新,提供先进的图像处理技术。高性能反交错处理、图像缩放、降噪、色彩管理和图像合成工具造就了具有蓝光画质的1080P60视频显示输出。
由于恩智浦SoC系统的高度集成性,在某些配置中仅增添DRAM和闪存IC便可实现一个完整的系统硬件设计。对于更为复杂的机顶盒系统,恩智浦巧妙地将调谐器、调制解调器DAA沿线装置和读卡器接口IC与SoC结合,大大减少了系统原料成本。全面改进的机顶盒参考硬件系统与软件开发工具箱将随产品提供,用于产品评估与系统集成。
上市时间
新款NXP PNX847x/8x/9x将于2009年第四季度以样品数量供应。
关于恩智浦
恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过30个国家拥有约29,000名员工,2008年公司营业额达到54亿美元(包括手机及个人移动通信业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com。
-完-
前瞻性陈述
本新闻稿中可能包含有关恩智浦半导体财务状况、营运与业务成效的前瞻性陈述,以及恩智浦半导体关于这些内容的计划与目标。由于其特性,前瞻性陈述中将包含风险和不确定性,因其涉及到一些事件, 并且依赖未来的环境,同时很多因素也会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的论述与暗示。
若需获得更多信息,请接洽:
|
陈劼 |
曹凌 |
|
恩智浦半导体 |
科闻100公共关系 |
|
电话:+86-21-22055883 |
电话:+86-21-64263989 转 239 |
|
传真:+86-21-22052804 |
传真:+86-21-64263986 |
|
电子邮件:jannet.chen@nxp.com |