恩智浦高清机顶盒集成NDS MediaHighway
集成NDS MediaHighway®的恩智浦 CX2540x系统芯片能够帮助运营商激发消费者对各种互动电视应用的浓厚兴趣
中国上海,2009年9月14日讯--恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天宣布CX2450x系统芯片(SoC)现已集成NDS MediaHighway®机顶盒软件,为高清机顶盒提供了一种高度集成的解决方案。此番恩智浦与NDS的合作将大幅缩短机顶盒运营商和OEM制造商的开发周期和综合成本,通过各种互动电视应用向用户推出新型数字付费电视服务。集成NDS MediaHighway的CX2450x于2009年9月11日至15日,荷兰阿姆斯特丹2009年国际广播电视博览会(IBC 2009)期间公开展示。
恩智浦半导体与NDS通力合作,实现了NDS CDI系统软件抽象层与MediaHighway平台的系统整合,从而推出集两者于一身的CX2450x系统芯片。作为一款高度集成的高清DVR系统芯片,恩智浦CX2450x具有单一显示和独立MPEG-2/H.264/VC-1/DIRECTV/DVB解码功能,满足全球市场需求。恩智浦系统芯片以运行MediaHighway机顶盒软件支持多项先进数字电视服务,例如:IP数据流、网络浏览器、以及简单易用、便于高级内容搜索和无缝访问家庭网络内容的电子节目指南。
有了NDS MediaHighway,机顶盒原设备制造商可以定制电子节目指南、并置入运营商各自不同的其它增值服务。通过提供实现各种互动电视节目的新型数字付费电视服务,或在普通模拟电视机中增加社交媒介功能和实现对相关资讯内容链接,集成了NDS MediaHighway的恩智浦 CX2540x系统芯片能够帮助运营商激发观众的观赏兴趣;它集广播电视和宽带电视于一体,提高了最终用户的观赏体验。
恩智浦半导体卫星运营商产品线总监Alan Smith先生表示:"我们正亲身经历着全球观众对于数字电视服务与日俱增的需求。为满足这一需求,恩智浦半导体采用NDS机顶盒软件,以帮助机顶盒原始设备制造商和运营商向观众提供一流的观赏体验,并以低成本缩短产品和服务的上市时间。恩智浦和NDS始终致力于为原设备制造商和付费电视运营商提供预备工程开发系统解决方案。"
NDS欧洲市场消费类产品总监Peter Yaxley先生表示:"NDS MediaHighway具有独一无二的优势,无论从功能还是增值服务看,都能帮助电视运营商提供更具竞争力的服务。互动电视、目标广告和OTT视频内容不过是NDS MediaHighway软件带来的众多双赢优势中的一小部分。通过与恩智浦加深合作,我们将有能力进一步拓宽服务种类,增加市场份额。"
恩智浦CX2450x高清系统芯片采用的NDS MediaHighway很快会移植到恩智浦的新一代PNX847x/8x/9x系统芯片上,实现3D图像和高级电源管理功能。恩智浦CX2450x芯片,搭配硅调谐器和解调器,可以形成一套完整的HD-DVR机顶盒应用解决方案。高度集成的设计可减少系统物料,支持多种应用。完整的参考平台可用于客户评估和开发。利用种类完整的低端机顶盒驱动程序,系统支持在Linux操作系统环境中运行NDS MediaHighway。
关于恩智浦
恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过30个国家拥有约29,000名员工,2008年公司营业额达到54亿美元(包括手机及个人移动通信业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com。
关于 NDS
NDS的先进技术帮助付费电视运营商通过向电视,机顶盒、数字视频录像机、电脑、便携式多媒体播放器,移动多媒体以及其它移动设备安全地交付数字内容来盈利。全球70多家知名付费电视平台都采用NDS解决方案保护和提升自己的服务。VideoGuard® 是世界上最先进的有条件接收及数字版权管理技术,目前已经部署在1.07亿台有效终端上,在它所保护的付费电视服务中,产生了超过400亿美元的盈利;NDS中间件产品MediaHighway®,已部署在1.23亿台终端设备上,这种在机顶盒与数字视频录像机上运行的系统为用户提供了一系列先进的服务。NDS数字视频录像机技术XTV®,是业内公认的领先技术,目前已部署在全球2100万台有效终端上。(数据截至2009年6月30日)。
总部设在英国的NDS公司一贯重视产品研发,在中国、丹麦、法国、印度、以色列、韩国、英国和美国的研发中心,从事创新研发工作的集团员工超过了75%。另外,NDS还积极采取措施减少生产碳足迹,帮助数字电视用户降低能耗。
NDS集团公司是由Permira基金和新闻集团拥有的私营企业。更多信息,请访问www.nds.com。
-完-
前瞻性陈述
本新闻稿中可能包含有关恩智浦半导体财务状况、营运与业务成效的前瞻性陈述,以及恩智浦半导体关于这些内容的计划与目标。由于其特性,前瞻性陈述中将包含风险和不确定性,因其涉及到一些事件, 并且依赖未来的环境,同时很多因素也会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的论述与暗示。
若需获得更多信息,请接洽:
|
陈劼 |
曹凌 |
|
恩智浦半导体 |
科闻100公共关系 |
|
电话:+86-21-22055883 |
电话:+86-21-64263989 转 239 |
|
传真:+86-21-22052804 |
传真:+86-21-64263986 |
|
电子邮件:jannet.chen@nxp.com |