恩智浦UCODE RFID芯片提高TNT Innight次日递送服务效率
TNT Innight联手恩智浦和标签生产商IPEX 集团开启大规模RFID实地测试
中国上海,2009年9月21日讯--为实现利用RFID改善供应链管理,TNT Innight荷兰分公司与恩智浦半导体 (NXP Semiconductors),以及标签制造商IPEX集团合作,着手进行大规模RFID实地测试,以便最终将此项技术融入公司的次日递送服务。
使用RFID可以大幅改善公司递送业务的管理能力,同时为TNT Innight客户带来更好的追踪与追溯服务。该项目旨在从客户托运的起始发货点到最终交货点,全程追踪可回收运输容器,涵盖返回至客户的整个供应链。在前三个月的试运营中,TNT Innight与来自农业、安装和医疗业的三家客户合作,项目任务是向几个交付地点递送可回收运输容器。
TNT Innight商业开发和ICS经理Nico Bossenbroek表示:"RFID能为TNT Innight运营带来巨大改观。虽然对每件可回收运输容器贴注条形码也能够实现追踪目的--不过需要投入人工工时在供应链的不同地点对每张条形码进行扫描,另外印迹模糊或破损的标签还会增加扫描次数。此次与部分客户合作进行实地测试的目的就是在真实条件下使用RFID,并确定在整个业务领域推广的可行性。另外,还能利用此次测试数据查漏补缺,进一步提高我们的服务水平。"
IPEX集团基于成熟技术将恩智浦超高频UCODE G2XL智能标签芯片集成入自己的标签系统,用于追踪荷兰境内2,000个包装箱。UCODE G2XL是针对本项目特别挑选的一款芯片,不仅能为TNT Innight提供远距离数据读取能力,更能改善高密度读卡器环境中的数据读取效率。
恩智浦半导体RFID市场总监Dirk Morgenroth表示,"RFID作为一项技术,改善了整个供应链的运输管理,提高了客户经营效率。运营期间收集到的其他数据,如货物寄送动向和客户回收率,可以帮助TNT Innight更好地安排运送路线,改善TNT客户的回收物品管理。"
自2007年启动该项目以来,使用RFID提高供应链效率的前景已经帮助TNT Innight获得了荷兰Syntens(由荷兰经济部出资建立的非盈利组织)注资。该项目潜力巨大,不仅有助于荷兰发展成大型物流中心,还可以推动各行业的主流企业积极开展如TNT Innight、恩智浦和IPEX集团这样的企业多方合作。
关于恩智浦
恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过30个国家拥有约29,000名员工,2008年公司营业额达到54亿美元(包括手机及个人移动通信业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com。
-完-
前瞻性陈述
本新闻稿中可能包含有关恩智浦半导体财务状况、营运与业务成效的前瞻性陈述,以及恩智浦半导体关于这些内容的计划与目标。由于其特性,前瞻性陈述中将包含风险和不确定性,因其涉及到一些事件, 并且依赖未来的环境,同时很多因素也会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的论述与暗示。
若需获得更多信息,请接洽:
|
王非 |
高奕兰 |
|
恩智浦半导体 |
科闻100公共关系 |
|
电话:+86-10-8520 8307 |
电话:+86-021-6426 3989转229 |
|
传真:+86-10-8520 8522 |
传真:+86-21-6426 3986 |
|
电子邮件:fei.wang@nxp.com |