恩智浦芯片带来节能灯新突破:深度调光、快速预热
UBA2028为紧凑型荧光灯(CFL)带来革新的消费体验
中国上海,2009年10月23日讯--恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布推出全集成高压功率集成电路 UBA2028--可调光紧凑型荧光灯(以下简称"CFL")专用驱动芯片。有了UBA2028,照明厂家便能够生产高品质CFL产品,快速预热加上前所未有的调光能力(最低可调至全光照强度的10%),令荧光灯也能拥有与白炽灯抗衡的出众品质。恩智浦这款最新的CFL驱动芯片代表了目前市面同类集成产品的最高水平,有助于进一步优化紧凑设计、提高电源转换效率,实现1万5千小时以上的超长CFL使用寿命。
节能型CFL市场前景广阔,世界各国都在禁用白炽灯泡,而CFL具有明显的节能优势,相比于白炽灯能降低高达80%的能耗,因此在民用和商业领域广受欢迎。据Datapoint Research公司预测,各类CFL产品的年销量到2012年有望突破50亿件。不过,目前市面上销售的CFL灯泡中,只有为数不多的产品能够满足客户在质量、功能和性能方面的预期要求。就此,欧洲提出了更严格的CFL产品标记要求;而美国则推出了"Super CFL"等等的倡议。欧美两地正在酝酿高品质、高性能节能灯的新标准,以期进一步改善荧光灯的灯光色彩、启动时间、调光能力和使用寿命。
包括UBA2028在内的所有恩智浦CFL驱动器芯片的设计目标都是助力照明厂家生产出高品质的节能灯产品。通过集成芯片解决方案取代电子镇流器标准分离式部署,生产商可以满足更严格的要求,推出更受消费者欢迎的CFL产品,在降低产品总成本的基础上,改善灯光质量,缩短预热时间,延长产品使用寿命。恩智浦UBA2028具有"真调光(true dimming)" 功能--无闪烁,无噪音,灯光调节更加顺畅。此外,芯片高度集成的特点进一步缩小了CFL尺寸,使其能够适用于更小的灯罩尺寸,为灯罩的设计提供了前所未有的新可能。
恩智浦半导体照明产品市场与业务开发总监Jacques le Berre表示:"消费者对目前市场上大多数CFL产品的照明效果非常失望,其原因并不令人费解。恩智浦的UBA2028将有助于改变大家对紧凑型节能灯的看法和感受。 有了‘真调光'技术,我们可以帮助灯具生产商提高标准,生产出与白炽灯有同等优势的高品质节能灯。最终,想获得CFL带来的巨大节能效益的消费者既能节省能源,又不用以牺牲照明质量为代价,能够一如既往地在家中享受满意的照明效果。"
恩智浦拥有广泛的照明解决方案产品线,其完整的控制和驱动器芯片系列能够满足全球最具创新精神的企业提出的各种市电照明技术要求,而UBA2028则是这一系列的最新成员。截止目前,恩智浦已售出3亿片荧光灯驱动芯片,与传统照明解决方案相比,每年帮助减少50万吨二氧化碳排放。作为最早认识到节能照明的重要性的半导体企业之一,恩智浦自1992年以来始终积极开发镇流器控制和驱动芯片产品,从住宅、办公楼、零售店和建筑照明等,到汽车、公路和街道照明,一直致力于为各类市场推出解决方案。
技术信息
600V功率集成电路芯片UBA2028集成3Ω开关,最高可支持21W调光CFL产品的驱动和控制。芯片包括半桥功率电路、调光器、高压电平位移电路、振荡器、灯压监控器、电流控制器、定时器,以及检测和保护电路。
UBA2028的主要特点包括:
- 两个内置600V、3Ω(最大)MOSFET
- 支持280mA最大稳态电流
- 支持1.5A最大启动电流
- 可调预热时间和电流
- 高级调光功能(断相,1-10V)
- 电流调节运行
- 一次启动机制
- 自适应非交叠时间控制,集成电压自举二极管
- 集成高压电平位移功能
- 容性模式保护,灯管故障检测
- 灯管故障掉电保护
- SO20L封装节约电路板空间,Rth(j-a)典型值75K/W
- 延长使用寿命,降低总成本
上市时间
恩智浦UBA2028现已完整发布,提供包括样品、数据手册、应用说明和演示板在内的全套应用组件。要了解恩智浦CFL照明解决方案,包括UBA2028产品的详情,请访问:http://www.nxp.com/products/lighting/cfl_amp_hftl_drivers/index.html
有关恩智浦照明解决方案详情,请访问:http://www.nxp.com/experience_lighting/
关于恩智浦
恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过30个国家拥有约29,000名员工,2008年公司营业额达到54亿美元(包括手机及个人移动通信业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于更多恩智浦的新闻,请访问www.nxp.com。
-完-
前瞻性陈述
本新闻稿中可能包含有关恩智浦半导体财务状况、营运与业务成效的前瞻性陈述,以及恩智浦半导体关于这些内容的计划与目标。由于其特性,前瞻性陈述中将包含风险和不确定性,因其涉及到一些事件, 并且依赖未来的环境,同时很多因素也会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的论述与暗示。
若需获得更多信息,请接洽:
|
陈劼 |
曹凌 |
|
恩智浦半导体 |
科闻100公共关系 |
|
电话:+86-21-22055883 |
电话:+86-21-64263989 转 239 |
|
传真:+86-21-22052804 |
传真:+86-21-64263986 |
|
电子邮件:jannet.chen@nxp.com |