选择网站:
English
搜索
通过 MIC/SAIC 提升网络效能
注意:
这些产品现在是意法半导体与恩智浦的合资企业ST-NXP无线公司的一部分。ST-NXP无线公司推出的新产品请参见其网站:www.stnwireless.com

单音干扰消除是恩智浦单天线干扰消除的应用方式,这是一个可将大都市等人口稠密区域的移动网络容量提升达 40% 的软件算法,这项技术引起包括欧洲伏得风 (Vodafone) 与美国 Cingular Wireless 等全球主要电信业者的高度兴趣,它的工作原理是消除由基带发出造成最大干扰源的信号,并由服务基站来处理信号。


SAIC 的起源

举例来说,GPRS 的使用者通常可以发现位传输率会在高低输出性能间跳动,这是在同一区域中以相同频率范围运作的其它基站所造成干扰的征兆,为了消除这种干扰,SAIC 会将接收到的信号送到可通过分析信号强度来识别每个信号的滤波器,并消除造成最大干扰的来源,SAIC 不仅能够消除同信道的干扰,还能处理由相邻信道频谱重叠所造成的信道干扰问题,通过这样的方式,手机的载波干扰可得到大幅改善,从而提供更高的数据传输率,降低连线中断情况,并产生更好的音质。通过推广具备 SAIC 功能的手机,电信提供商可以在网络上提供更多用户服务并提升服务的质量。


以目前 3G 基础设施投资刚开始回收的情况,全球各地的电信提供商无不加大力度以寻求改善 GSM 网络基础设施效率,从便利性方面来说,SAIC 只需应用于手机软件中,即可将网络容量提高 30% 到 50%,所有手机都需要配备这项技术才能实现这一方案,然而较低的使用率还是会对网络效率带来极大的影响。


移动通信系统中的干扰

当低成本软件解决方案被应用在手机中的数字信号处理器时,SAIC 能够提供采用单一先进天线与射频电路的实际优势,手机中数字信号处理器 (DSP) 的新算法有助于电信提供商提升射频频谱的使用效率。


为了支持移动通信系统中的多重通话方式,结合分频多重接入 (FDMA) 与时分多重接入 (TDMA) 技术的 GSM 标准可以为每 MHz 带宽提供 5 个通信信道与 8 个时间槽,以 1:1 频率重复利用方式为例 (应用在越来越多网络上),网络中的每一次通话都可以在每个可用信道上传送。


由基站发出的信号可能会超出移动通信范围,因此会造成信道内干扰的问题, 当手机在通话中接收到相邻电话由同一信道且相同 TDMA 时间槽所发出的给另一手机的信号,且如果这个干扰信号的强度并非远低于本地信号强度,那么手机则会出现不良的通信质量甚至造成断线。


由于不规则的通信单元位置安排以及射频微波传递受当地地形分布的影响,同信道干扰极有可能影响任何 GSM 网络,进而造成严重干扰,这种情况甚至会发生在频率仅被分隔两个或更多其它单元的重复利用通信单元,因此同信道干扰极有可能影响大部分网络,这给必须重复利用频带以提升网络容量的电信提供商带来了极大挑战。


GSM 中的 DARP 标准

SAIC 在各种网络结构中的优点已通过 3GPP发表的 SAIC 可行性研究中得到验证,此外,3GPP 也决定 SAIC 标准化要通过扩充 GSM 标准以及称为"下行链结先进接收效能 (DARP, Downlink Advanced Receiver Performance) 的干扰消除需求,并定义相对的测试条件。


获奖应用方式

恩智浦的 SAIC 应用 (MIC) 是业界领先的技术,可成功应用于恩智浦的 Nexperia 移动通信系统解决方案中,该技术已通过全球电信提供商与手机制造商的测试,目前正准备进行量产,MIC 的发明者还荣获了伏得风的 Stiftung fur Forschung 杰出创新大奖,这足以说明这项技术的重要性。


SAIC/MIC 为电信提供商提供了一个可以更有效地利用可用带宽以提升热点使用效率的途径,是优化网络效能的一个重要工具。随着具备 SAIC 功能的手机市场占有率的逐渐提升,电信提供商将通过扩大服务网络范围及提高服务质量和容量而获益,并成为固定频率重复利用分配链条上的一部分。


进一步强化

最近在 GERAN 标准化组织中进行了一项关于进一步强化现有 GSM/EDGE 网络在相邻效率平均值、数据传输率、涵盖率与延迟方面的技术可行性研究,在 SAIC 的成功推动下,这项具备多种接收功能的移动电话新技术已进入标准化阶段,双天线干扰消除 (DIAC) 是通过电话中两个不同接收天线的射频信号共同处理来实现的,通过这样的方式,DIAC 就可以为 EDGE 提供与 SAIC 相对于 GSM 类似的干扰抑制功能,从而强化 GSM 干扰的稳定性,并提升两个系统覆盖率的边际效应。