接受使用条款:要进入并使用本网站,您必须同意接受以下使用条款和此处所述之所有条款和条件,或者本网站载明的任何新增条款和条件的约束。如不同意接受上述所有条款,请不要使用本网站。而您如不同意任何针对特定内容 (定义如下) 或特定业务所制订的新增条款,请勿使用含有这类内容或业务的部分网站,亦请勿使用这类内容,或进行这类交易。
NXP 可随时修改本使用条款。修改后的使用条款一经在本网站上登载即生效。请定期查询本网站登载的使用条款,确保了解与您使用本网站相关的所有条款。其他 NXP 网站可拥有适合自身的使用条款。另外,特定的条款和条件可能适用于特定的内容、产品、材料、服务、本网站中包含的或可从本网站取得的信息 (以下简称“内容”),或者通过本网站完成的交易。这些特殊条款既可以附加于本使用条款之外,亦可仅在明确规定的范围内取代本使用条款。
NXP 保留在不预先通知的情况下随时修改或更新本网站内容或内容格式的权利。NXP 保留自行决定基于任何理由终止或限制进入本网站的权利。
虽然本网站已经采取谨慎措施确保登载的信息准确无误,但是 NXP 对这些信息的准确性不承担任何责任。所有内容均按照其「原状」和「已有方式」提供。NXP 特此明确声明,未做出任何种类的明示或默示的陈述或保证,包括对于适销性、特殊目的适合性、不侵权、本网站运营或内容的任何保证。NXP 不对本网站的安全性做任何保证或声明。换句话说,您发送的信息可能被截取。NXP 不保证本网站、供您进入本网站的服务器或 NXP 发送的任何电子信息没有病毒或任何其他有害因素。
任何情况下,NXP 或其任何关联公司都不应承担由于使用、有关使用或无法使用本网站或其内容造成的任何直接、间接、惩罚性、特殊或附带的损害,即使 NXP 已被告知这些损害的可能性。若用户要提起与本网站有关的任何诉讼,就必须在导致这些诉讼的原因产生之后一年内开始,并以书面形式通知 NXP。
本网站可提供不受 NXP 管理的其他网站的链接。NXP 不应以任何方式对这些网站的内容承担责任。NXP 只是为了本网站用户的方便提供这些链接,并不表示赞同这些网站的内容。
内容 (包括但不限于软件、音频文件、视频文件、文本、照片) 的著作权和其他任何专有权均属于 NXP 半导体或其许可方。NXP 将保留未在此内容中明确授予用户的任何权利。除非另有规定,否则就可仅为个人之非商业目的、以未经修改的格式复制或发布本网站已发布的所有内容。未经 NXP 提前书面同意,严格禁止对内容进行任何其他形式的使用,包括但不限于发布、复制、修改、展示或传播。NXP 对所有复制品保留所有著作权和其他专有权。
您经由本网站发送的或与本网站有关的任何材料或信息 (下称“用户材料”) 都将被视为非保密和非专有的信息,并立即成为 NXP 的财产。NXP 可以按照自认为合适的方式在世界各地使用用户材料,不承担任何补偿义务,也不受任何精神权利、知识产权或对于用户材料的任何其他专有权利的约束。
本网站可能提及在某国家/地区内尚不能 (立即) 获得的某 NXP 产品和服务,但这种提及并不暗示或保证在该国家/地区内可随时获得该产品或服务。欲了解进一步的信息,请联系当地的 NXP 业务联系人。
通过本网站下载的软件可按照适用的许可协议条款许可使用。除非适用的许可协议另有规定,否则这些软件仅供最终用户使用,明确禁止进一步拷贝、复制或发布这些软件。对于这些软件的任何保证(如有)仅在适用的许可协议明确规定的范围之内适用。NXP 特此明确声明,未做出关于软件的适销性、特殊用途适合性或不侵权的任何陈述或保证,无论是明示的还是默示的。
适用「1995 年美国证券诉讼改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」中「免责规定 (Safe Harbor)」之声明:
本网站登载的信息可能包括对于 NXP 半导体或其任何关联公司之财务状况、运营和业务成果的预测或未来展望的言论,以及 NXP 的项目计划和目标。因为这些预测和未来展望的言论与将来可能发生的事件有关,并依赖于将来可能发生的情况,所以就其性质而言,可能涉及风险和不确定因素。有许多因素能够导致实际结果和发展与这些预测或展望未来的言论所明示或暗示的结果和发展产生重大差异。这些因素包括但不限于主要经济组织的消费和业务开支水平、消费者口味和喜好的变化、NXP 及其竞争对手的营销和促销支出水平、原材料和劳动成本、未来外汇兑换率和利率的浮动 (具体而言,欧元和美元兑换率和利率的浮动能够对结果产生重大影响)、税率的变化和将来的业务合并、业务收购和业务处置,以及技术变更的比率。
本使用条款应接受中国法律的管辖并按之解释,不得与法律原则相冲突。如发生任何由使用本使用条款或网站引起的或与之有关的任何索赔或诉因,您必须同意接受有管辖权的中国法院的非专属管辖,而且必须同意仅将这些索赔或诉因提交给有管辖权的中国法院。
通过本网站提供或收集的、或与本网站有关的个人信息,使用时应遵循 NXP 的隐私权声明,而且本使用条款受本网站发布的隐私权政策的限制。
「NXP」是 NXP半导体的注册商标。
如有任何问题或欲投诉,请点击本页面下端的「NXP」键。